请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305-Q1 主题中讨论的其他器件:TMS320F280040C-Q1、 DRV8305、
借助 TI MCU TMS320F280040C-Q1、 我们遇到了3.3V 电源 ADC 的问题。
DRV8305电流放大器基准通过 VREF 设置为3.3V、但放大器通过 AVDD 供电、因此输出可能高达5V、并在高电流峰值情况下损坏 MCU ADC 输入。
在 DRV8305-Q1EVM 评估套件中、输出直接连接到3.3V 输入、无需保护。 根据数据表、输出可提供高达20mA 的电流。
您是否有建议和解决方案? 例如、肖特基二极管达到3.3V、或者我错过了什么吗?