This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:连接到 C2000 MCU 的电流感应放大器输出

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280040C-Q1, DRV8305, DRV8305-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1016140/drv8305-q1-current-sense-amplifier-output-connection-to-c2000-mcu

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280040C-Q1DRV8305

借助 TI MCU TMS320F280040C-Q1、 我们遇到了3.3V 电源 ADC 的问题。

DRV8305电流放大器基准通过 VREF 设置为3.3V、但放大器通过 AVDD 供电、因此输出可能高达5V、并在高电流峰值情况下损坏 MCU ADC 输入。

 在 DRV8305-Q1EVM 评估套件中、输出直接连接到3.3V 输入、无需保护。 根据数据表、输出可提供高达20mA 的电流。

 您是否有建议和解决方案? 例如、肖特基二极管达到3.3V、或者我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac、

    我建议设置 EN_SNS_CLAMP 位、以便将感测放大器输出限制为3.3V。

    此问题是机密问题、还是可以将其移至外部论坛?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这不是机密信息、我们可以将其移至外部论坛。

    谢谢、此致、

    Issac。