请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8912-Q1 您好、专家、
我们的客户希望在车门控制单元中使用 DRV890X-Q1。 现在、他们对其热性能有一些担忧。 如数据表所示、正常输出电流为1A RMS。 它们将使用两个半桥作为 H 桥来驱动电机。 评估最坏情况。 现在、一个 DRV8912-Q1可驱动6个电机、这意味着所有12个通道均已使用。 标称输出电流为1A RMS。 DRV8912-Q1的热性能如何? 或者、对于1A RMS 负载电流、您建议使用12通道的占空比是多少? 如果您可以共享相关的测试报告、那将非常棒。 谢谢。
BR、
ElecCheng