This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:我们有热测试报告了

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1136292/drv8912-q1-do-we-have-thermal-test-report

器件型号:DRV8912-Q1

您好、专家、

我们的客户希望在车门控制单元中使用 DRV890X-Q1。 现在、他们对其热性能有一些担忧。 如数据表所示、正常输出电流为1A RMS。 它们将使用两个半桥作为 H 桥来驱动电机。 评估最坏情况。 现在、一个 DRV8912-Q1可驱动6个电机、这意味着所有12个通道均已使用。 标称输出电流为1A RMS。 DRV8912-Q1的热性能如何? 或者、对于1A RMS 负载电流、您建议使用12通道的占空比是多少? 如果您可以共享相关的测试报告、那将非常棒。 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Elec、

    请参阅 数据表中的第9.3节"热应用"、其中讨论了如何根据您的确切系统规格计算总功率耗散。  另读为 9.3.5器件结温估算值。  我找不到关于此芯片热性能信息的任何其他内部文档。   

    该器件支持连续模式(无 PWM)或斩波模式(具有 PWM)、因此您可以选择所需的占空比。  8.3.1.1控制模式

    我要说、1A RMS 似乎非常接近1.8A 峰值的过流跳变点 IOCP (最小值为1.3A /典型值为1.8A /最大值为2.3A)。  您可能希望使用占空比、使电流保持在1A 以下、或至少使峰值时间小于 tOCP。   

    此致、

    Jacob