This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:来自 AVDD 的电源不能用于将驱动器从睡眠状态中拉出

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1136736/mct8316z-q1-supply-from-avdd-cannot-be-used-to-pull-driver-out-of-sleep

器件型号:MCT8316Z-Q1

您好!

我正在使用 MCT8316驱动器设计电机控制器、并希望使用电机驱动器 AVDD 或降压稳压器为微处理器供电。  

如图9.1所示、这是一款由 AVDD 供电的微处理器、但我想知道在睡眠模式下禁用 AVDD 输出(nSLEEP 在内部下拉、处于高电平有效)时、这是怎么可能的。

'在睡眠模式下、所有 FET 被禁用、感应放大器被禁用、降压稳压器(如果存在)被禁用、电荷泵被禁用、AVDD 稳压器被禁用、SPI 总线被禁用。'

为了使其正常工作、微处理器需要另一个电源、该电源可在电机驱动器退出睡眠状态以提供 AVDD 之前使用、否则微处理器永远不会开启、MCT8316永远不会退出睡眠状态。  

当驱动器处于睡眠模式时、是否可以使用 AVDD、或者是否需要使用外部上拉/电压基准强制电机驱动器退出睡眠模式?  

此致、

Emil Jacobsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、  

    感谢您将问题发布到 E2E MD 论坛-  

    我们的团队将审查您的问题、并争取在下周中之前提供快速回复  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、

    遗憾的是、当 MCT8316ZT 处于睡眠模式时、无法使用 AVDD 为 MCU 供电。 您应该使用外部电源为 MCU 供电、或者在 待机模式下运行 MCT8316ZT。  

    此致、

    Vishnu。