您好!
我正在使用 MCT8316驱动器设计电机控制器、并希望使用电机驱动器 AVDD 或降压稳压器为微处理器供电。
如图9.1所示、这是一款由 AVDD 供电的微处理器、但我想知道在睡眠模式下禁用 AVDD 输出(nSLEEP 在内部下拉、处于高电平有效)时、这是怎么可能的。
'在睡眠模式下、所有 FET 被禁用、感应放大器被禁用、降压稳压器(如果存在)被禁用、电荷泵被禁用、AVDD 稳压器被禁用、SPI 总线被禁用。'
为了使其正常工作、微处理器需要另一个电源、该电源可在电机驱动器退出睡眠状态以提供 AVDD 之前使用、否则微处理器永远不会开启、MCT8316永远不会退出睡眠状态。

当驱动器处于睡眠模式时、是否可以使用 AVDD、或者是否需要使用外部上拉/电压基准强制电机驱动器退出睡眠模式?
此致、
Emil Jacobsen