请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8842 尊敬的 TI:
我的电路板上有2个 DRV8842作为产品的一部分连接到2个线性传动器。 执行器和 电路板上的 DRV8842之间的连接通过面板安装连接器和电路板连接器。 执行器 一天按预期驱动两个执行器、 第二天、我用面包车运输产品、可能30英里后、执行器不再工作。 一段时间后、执行器工作、然后经过200英里的更多运输后、执行器再次停止工作。 问题不是来自传动器或接线、因为当我交换电路板时、传动器工作。 似乎运输行为会影响驾驶员。
我仍要确定故障位置、输出、输入等、但我想问一个问题、看看 以前是否发现过此问题。
谢谢、
路易