This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:传输过程中出现故障

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1136700/drv8842-failure-during-transport

器件型号:DRV8842

尊敬的 TI:

我的电路板上有2个 DRV8842作为产品的一部分连接到2个线性传动器。 执行器和  电路板上的 DRV8842之间的连接通过面板安装连接器和电路板连接器。 执行器 一天按预期驱动两个执行器、 第二天、我用面包车运输产品、可能30英里后、执行器不再工作。 一段时间后、执行器工作、然后经过200英里的更多运输后、执行器再次停止工作。 问题不是来自传动器或接线、因为当我交换电路板时、传动器工作。 似乎运输行为会影响驾驶员。

我仍要确定故障位置、输出、输入等、但我想问一个问题、看看 以前是否发现过此问题。

谢谢、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    很难说出在运输过程中发生了什么、从而导致系统故障。 可能会发生许多事情。  

    多少个商品在运输后出现相同问题?  

    您提到了执行器在更换控制器板后的工作情况。 您是否尝试仅用新芯片更换故障主板上的驱动程序芯片?

    此致、

    Pablo Armet