请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8343-Q1 大家好、
快速问题。 如果我们通过非板载传感器或其他数字控制器控制 INxx 引脚、我们是否有电流限制电阻器的指导? 在过压情况下是否有电流限制指南?
如果有需要、我们计划使用 TVS 二极管将电压钳制在13.5V。
谢谢、
Jacob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
快速问题。 如果我们通过非板载传感器或其他数字控制器控制 INxx 引脚、我们是否有电流限制电阻器的指导? 在过压情况下是否有电流限制指南?
如果有需要、我们计划使用 TVS 二极管将电压钳制在13.5V。
谢谢、
Jacob
您好、Jacob、
具体来说、对于 INHx/INLx 输入引脚、假设您不会向这些引脚上倾注过多的电压或电流、我实际上并不认为需要限流电阻器
INHx/INLx 电压要求、绝对最大值:

INHx/INLx 信息、电气特性表:

此致、
Andrew