This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:INHx/INLx 引脚的限流电阻器

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1137107/drv8343-q1-current-limiting-resistor-for-inhx-inlx-pins

器件型号:DRV8343-Q1

大家好、

快速问题。 如果我们通过非板载传感器或其他数字控制器控制 INxx 引脚、我们是否有电流限制电阻器的指导? 在过压情况下是否有电流限制指南?

如果有需要、我们计划使用 TVS 二极管将电压钳制在13.5V。

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

     具体来说、对于 INHx/INLx 输入引脚、假设您不会向这些引脚上倾注过多的电压或电流、我实际上并不认为需要限流电阻器

    • 由于外部 I/O 驱动器、您希望 INHx/INLx 引脚能够承受多大的电流?  

    INHx/INLx 电压要求、绝对最大值:  

    • 0.3V 来自 ESD 二极管、您不希望在负电压下过度正向偏置、因为它会随着时间的推移通过耗散功率来损坏器件  
    • 5.75V 上限是由于 INHx/INLx 在数字电平电压下运行、因此最好保持在该值以下  

    INHx/INLx 信息、电气特性表:  

    • 如果需要考虑输入引脚上的功耗、可能需要考虑50-200kOhm 的无源下拉电阻?  

    此致、  
    Andrew