This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:IIC 通信

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132913/mcf8316a-iic-communication

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2311

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

写入时可以接收 ACK 信号(代码中没有读取任何代码)。 读取时、它是 NACK、然后写入无法 ACK。 除非在重新启动后没有将读取代码添加到代码中、否则 ACK 将重新显示。 您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我们的团队将在下周初跟进

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    请提供一些其他信息吗?

    • 他们使用什么 MCU 来发送 I2C 命令?
    • 它们使用的是软件 I2C (位拆裂)还是硬件 I2C?
    • 客户是否可以提供其 I2C 代码?
    • 他们是否有 MCF8316AEVM? 如果是、他们能否尝试使用跳线将 EVM 的 I2C 信号连接到其定制 PCB 并检查 I2C 写入/读取是否正常?

    谢谢、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持。

    写入和读取数据时、逻辑分析仪的波形如下所示:

     (__LW_AT__写入)

     (读数)

    使用软件 IIC 时、写入应该成功、这是因为客户尝试通过命令(3.3V、4V、5V 全部正常)更改输出电压、但读取数据时出现问题。

    客户还尝试通过写入默认寄存器数据来旋转电机、发现电机只需来回摆动一段时间、电流在大约150mA 时停止。 写入该命令是为了连接外部 PWM 信号、但无论是否是外部信号、行为都是相同的。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您能不能帮助询问客户以下问题:

    • 在具有 nacks 的 I2C 读取结果后、如果它们在不对器件进行下电上电的情况下发送 I2C 写入命令、器件是否开始堆叠或继续 NACK?
    • 客户使用什么 MCU?  我将在 此处附加一个基于 MSP430FR2311的有效参考软件 I2C 代码、以防它有助于:
      e2e.ti.com/.../SoftwareI2C_5F00_MSP430FR2311_5F00_MCF8316AEVM.zip 

    I2C 写入波形中没有100us 字节间延迟。 这可能不是导致读取问题的原因、但我仍然建议客户在每个字节之间添加这100us 的延迟。

    当器件被设定为缺省设置时、电机参数全部为0、并且当一个速度命令被提供时、器件将自动尝试运行 MPET 来测量参数。 当客户看到电机来回移动时、器件可能尝试运行 MPET 但失败。 为了绕过 MPET 并为电机提供一个很好的旋转机会,他们可以尝试通过参考 数据表的第7.3.12节手动对电机电阻、电感和 BEMF 常数进行编程

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    您能告诉我们问题是否已解决?  

    希望 Eric 的建议能够为客户提供后续调试步骤  

    请告诉我们是否需要有关此问题的进一步支持。 谢谢  

    此致、  
    Andrew