Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z, MCT8316A, MCF8316A, DRV8316, DRV8329, DRV8328, DRV8300, DRV8306, MCT8316Z-Q1
主题中讨论的其他器件:MCT8316Z、 MCT8316A、 MCF8316A、 DRV8316、 DRV8329、 DRV8328、 DRV8300、 DRV8306、 MCT8316Z-Q1
我们需要驱动三相24V、3.1A BLDC 电机。 它是内置霍尔效应传感器的有传感器电机。 我们的理解是、您可以简单地使用直接连接到 FET 的 PWM 来驱动 BLDC 电机。 我们知道、您可以使用基本栅极驱动器在微控制器的低电压与 FET 所需的高电压之间进行连接。 此外、我们还了解到、您可以改用更复杂的栅极驱动器来简化微控制器的控制。 这种理解是否正确? 能否召开会议讨论最合适的解决方案?