This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:选择正确的栅极驱动器

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z, MCT8316A, MCF8316A, DRV8316, DRV8329, DRV8328, DRV8300, DRV8306, MCT8316Z-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1133658/drv8312-selecting-the-correct-gate-driver

器件型号:DRV8312
主题中讨论的其他器件:MCT8316ZMCT8316AMCF8316ADRV8316DRV8329DRV8328DRV8300DRV8306MCT8316Z-Q1

我们需要驱动三相24V、3.1A BLDC 电机。 它是内置霍尔效应传感器的有传感器电机。 我们的理解是、您可以简单地使用直接连接到 FET 的 PWM 来驱动 BLDC 电机。 我们知道、您可以使用基本栅极驱动器在微控制器的低电压与 FET 所需的高电压之间进行连接。 此外、我们还了解到、您可以改用更复杂的栅极驱动器来简化微控制器的控制。 这种理解是否正确? 能否召开会议讨论最合适的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果电机峰值电流为3.1A、我们建议使用集成 MOSFET 驱动器。 我们全新的集成式 MOSFET 驱动器支持高达80W 的最大功率;更高的电机功率会产生过多的 MOSFET 导通功率损耗、从而导致高热性能。 如果电机功率高于80W、我们建议使用栅极驱动器、以便通过外部 MOSFET 散热。

    某些器件具有内置的集成控制功能、因此您不需要具有6个 PWM 的 MCU、而是需要一个简单接口来提供1个 PWM、甚至通过 I2C 或模拟输入等接口来控制电机。  

    集成 MOSFET

    如果您需要梯形算法、最佳解决方案是 MCT8316Z (含传感器梯形集成 MOSFET 驱动器)或 MCT8316A (无传感器梯形集成 MOSFET 驱动器)

    如果您需要正弦、最佳选择是 MCF8316A (sensorelss FOC 集成 MOSFET 驱动器)

    如果您需要外部 MCU、最好选择 DRV8316 (集成 MOSFET 驱动器)

    所有解决方案均支持24V 至8A 峰值电流。  

    栅极驱动器

    最好的建议是 DRV8328、DRV8329、DRV8300 (低成本三相 BLDC 栅极驱动器)。 这需要一个具有3个或6个 PWM 的外部微控制器。  

    资源

    BLDC 选择指南- https://www.ti.com/lit/SLVAES1

    集成 MOSFET 热量计算器- https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1078268/faq-bldc-integrated-mosfet-thermal-calculator?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    希望这对您有所帮助、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回答。 我们对内置集成控制的器件感兴趣、您可以参阅这些器件。 查看连接到外部 MOSFET 的栅极驱动器、因为功率要求大于80W。  

    查看您提供的三个建议(感谢您)、所有这些都需要通过微控制器进行 PWM 控制。 我将考虑这些选项、但是否有任何需要 I2C 或模拟输入等简单接口的选项、如您所讨论的那样?

    是否有任何选项还允许将霍尔效应传感器连接到栅极驱动器、以便如果 BLDC 电机的速度因负载的细微变化而变化、栅极驱动器的 PWM 输出将自动校正?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

     

    感谢您的澄清。 我们没有任何具有集成控制且使用不到1个 PWM 的栅极驱动器解决方案。

     

    我可能还建议查看使用1xPWM 和霍尔传感器反馈对电机进行换向的 DRV8306。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    使用 PWM 控制栅极驱动器是可以的、但您是否有 一个连接到外部 FET 并可控制正弦、梯形或 FOC 绕组 BLDC 电机的有传感器三相栅极驱动器? 搜索时、我发现一些栅极驱动 器(如 MCT8316Z-Q1)是有传感器的、可以控制梯形绕组 BLDC 电机、但我无法找到正弦绕组 BLDC 电机的相同驱动器? 你有建议吗?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我们没有任何有传感器正弦或 FOC 功能产品。 如果您有兴趣、我们推荐您使用我们的无传感器 FOC 驱动器、例如 MCF8316A。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    您能告诉我们问题是否已解决?  

    请告诉我们是否需要有关此问题的进一步支持。 谢谢  

    此致、  
    Andrew