我们正在考虑使用 DRV8308栅极驱动器来驱动三相 BLDC 电机、因为它是有传感器的、并以正弦方式控制电机。 正确的说法是、速度可以由时钟频率模式控制、通过时钟信号的频率等于电机应以的频率来改变提供给 CLKIN 引脚的时钟信号的频率、 时钟 PWM 模式更改占空比 以将电机速度从更高的速度调整(该速度是多少?) 降至较低的速度(较低的速度限制是多少?) 还是内部寄存器 PWM 模式、我不太了解这种速度控制方法是如何工作的?
您如何确定/如何指导 DRV8308您将使用哪种速度控制方法?
霍尔效应传感器是在电机周围进行60°还是120°的物理移位是否重要? DRB8308可以在两种情况下使用吗?
由于时钟 PWM 模式和内部寄存器 PWM 模式是开环控制方法、这是否意味着不监控电机的输出/实际速度、如果种子因道路变化而发生变化、例如、DRV8308将无法纠正这种情况?
是否有适用于此电机驱动器的开发套件?