This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:此栅极驱动器的控制

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1135211/drv8308-control-of-this-gate-driver

器件型号:DRV8308

我们正在考虑使用 DRV8308栅极驱动器来驱动三相 BLDC 电机、因为它是有传感器的、并以正弦方式控制电机。 正确的说法是、速度可以由时钟频率模式控制、通过时钟信号的频率等于电机应以的频率来改变提供给 CLKIN 引脚的时钟信号的频率、 时钟 PWM 模式更改占空比 以将电机速度从更高的速度调整(该速度是多少?) 降至较低的速度(较低的速度限制是多少?) 还是内部寄存器 PWM 模式、我不太了解这种速度控制方法是如何工作的?

您如何确定/如何指导 DRV8308您将使用哪种速度控制方法?  

霍尔效应传感器是在电机周围进行60°还是120°的物理移位是否重要? DRB8308可以在两种情况下使用吗?

 

 由于时钟 PWM 模式和内部寄存器 PWM 模式是开环控制方法、这是否意味着不监控电机的输出/实际速度、如果种子因道路变化而发生变化、例如、DRV8308将无法纠正这种情况?

是否有适用于此电机驱动器的开发套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您对 时钟频率模式和 时钟 PWM 模式的理解是正确的。 在内部寄存器 PWM 模式中、输入 PWM 占空比的计算方法是将寄存器速度除以4095。  

    使用的模式由 SPDMODE 寄存器(地址0x00位5:4)设置。  

    如果霍尔信号被置位、时序 可被提前或者通过调整 高级寄存器来延迟。

    在开环中、不会监控实际速度、当负载变化时、速度可能会变化。  

    以下是 DRV8308 EVM 的链接: https://www.ti.com/tool/DRV8308EVM

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    您能告诉我们问题是否已解决?  

    请告诉我们是否需要有关此问题的进一步支持。 谢谢  

    此致、  
    Andrew