This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:IIC 突然无法通信

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1135327/mcf8316a-iic-suddenly-unable-to-be-communicated

器件型号:MCF8316A

大家好、

使用 MCF8316AEVM 的评估版本时、正常情况下没有问题、但读取电机数据时、IIC 突然出现无法通信的情况。

导致 UI 软件掉线、MCF8316电源故障重新启动将不会恢复(脂肪上方的评估板也正常、没有指示灯)、可以直接移除和更换 MCF8316芯片、 这种现象已经出现两三次了,被迫更换芯片来解决,这个问题非常严重,我希望能得到答案。

谢谢、

Susan Ren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    器件停止响应 I2C 通信的原因可能有很多。 因此、我们需要您的帮助来澄清故障的详细信息:

    • MCF8316A 的已知勘误表#8当电机运行期间不断读取寄存器时、器件 I2C 通信失败。 但是、可以 通过简单的下电上电周期从该勘误表中恢复器件。
    • 发生故障后 、与正常器件相比、器件从 VM 电源汲取了多少电流? 这有助于确定器件是否存在任何损坏/短路。
    • 在故障装置上、您能否  帮助测量和确认以下稳压器输出:
      • VBK 降压稳压器(默认为5V)
      • AVDD (预期3.3V)
      • DVDD (预期为1.5V)
    • 客户是否写入了器件的 EEPROM? MCF8316A 的可配置 I2C 目标地址可能会被覆盖、因此需要 GUI 使用不同的 I2C 目标地址与器件进行通信。

    谢谢、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、  

    请告诉我们是否需要有关此问题的进一步支持。 谢谢  

    此致、  
    Andrew