请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 大家好、
使用 MCF8316AEVM 的评估版本时、正常情况下没有问题、但读取电机数据时、IIC 突然出现无法通信的情况。
导致 UI 软件掉线、MCF8316电源故障重新启动将不会恢复(脂肪上方的评估板也正常、没有指示灯)、可以直接移除和更换 MCF8316芯片、 这种现象已经出现两三次了,被迫更换芯片来解决,这个问题非常严重,我希望能得到答案。
谢谢、
Susan Ren