This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306EVM:GHA 异常行为

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1134531/drv8306evm-gha-abnormal-behavior

器件型号:DRV8306EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8306

尊敬的 TI 专家:

我们发现 DRV8306的行为与数据表中的工作模式不同。

正如您在下面的波形中看到的、当 GLA 为低电平时、GHA 正在切换、这不是上表中的工作模式之一。

我是否可以知道这是否正常、或者在 GLA 为低电平时导致 GHA 切换的原因是什么?

期待您的回复。

谢谢你。

条件:  

CH1:TP24_PWM_Duty -> 20%高电平、80%低电平

CH2:GHA

CH3:GLA

CH4:BLDC_U (SHA)

DIR ->低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chia、

    我将在下周中之前提供反馈。  

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chia、

     

    我想看看霍尔状态是否正确换向。 您能否在与输出相同的图上提供霍尔传感器输入?

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay、

    根据下图、我是否可以知道您想要知道哪个信号?

      

    下面是客户提供的原理图、供您参考。

    e2e.ti.com/.../Compal_5F00_-page18_2C00_-Blower.pdf

    下面是另一个图、我们检查了 BLDC_V + BLDC_U +BLDC_W 的性能

    以下是针对客户的 MB 进行测量的结果。

    我们可以看到、三相未平衡、且相移未正确达到120度。

    以下是在我们的 EVM 上测量的、这是正常情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chia、

    GHA、GLA 图看起来正确。 您必须差分检查 VGS 电压。 因此、我们看到、当 GLA 为低电平时、栅源极电压为0V。

    至于120度换向、我有一些问题、以便更好地诊断问题。

    使用什么 IDRIVE 设置? 您使用的是什么 MOSFET?

    您还能提供 HPA、HPB、HPC 和 SHA 的波形吗?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、  

    您能告诉我们问题是否已解决?  

    请告诉我们是否需要有关此问题的进一步支持。 谢谢  

    此致、  
    Andrew