请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8350 主题中讨论的其他器件: DRV8320、 DRV8323
您好,所有:
我们当前的产品使用 DRV8350,但芯片缺货。
如果 DRV8350有任何易于购买的替代产品?
对于 DRV8350,我们使用其功能:
(1):栅极驱动器
(2):智能门
(3):6*PWM 和3*PWM 模式
(4):死区时间
(5):SPI 接口
(6):我们的产品为24V。
(7):5V 内部稳压器输出。
是否有 DRV8350S 的替代产品?
谢谢
内衬