This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:DRV8350缺货

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350, DRV8320, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1130694/drv8350-drv8350-is-out-of-stock

器件型号:DRV8350
主题中讨论的其他器件: DRV8320DRV8323

您好,所有:
我们当前的产品使用 DRV8350,但芯片缺货。

如果 DRV8350有任何易于购买的替代产品?

对于 DRV8350,我们使用其功能:
(1):栅极驱动器

(2):智能门  

(3):6*PWM 和3*PWM 模式

(4):死区时间  

(5):SPI 接口  

(6):我们的产品为24V。

(7):5V 内部稳压器输出。

是否有 DRV8350S 的替代产品?

谢谢

内衬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与团队协商、并在本周结束前提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lining、  

    根据提供的规格、我建议查看我们的 DRV8320和 DRV8323驱动器。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8323.pdf

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、衬里

    由于不活动、现在关闭主题-您能告诉我们问题是否已解决?  

    请告诉我们是否需要有关此问题的进一步支持。 谢谢  

    此致、  
    Andrew