This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625EVM-CT:Windows 11支持的触觉驱动器评估套件

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625EVM-CT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1136673/drv2625evm-ct-windows-11-supported-haptic-driver-eval-kit

器件型号:DRV2625EVM-CT

我将前一个问题标记为"太短了"、当我尝试将 触觉控制台连接到 DRV2625EVM-CT 时、程序仍会在90%的时间内崩溃。

其他触觉电机评估套件是否支持 Windows 11?  

当我尝试使用 DRV2625EVM-CT 时、触觉控制台1.6.0.2在按下"connect"时崩溃。 我从另一个论坛帖子中看到、我需要使用 Windows 7来连接  DRV2625EVM-CT。 是否有任何其他触觉驱动器评估套件可在 Windows 11上与触觉控制台实际配合使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    请等待12-24小时、以便我们的触觉专家作出响应。 感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    我想我以前也有过这样的问题。 请尝试更新 EVM 固件。 在 HCC 中、您可以转至 Help -> Firmware Update 并按照屏幕上的说明进行操作。

    或者、如果无法在 GUI 中打开固件更新程序、则 HCC 文件中的固件更新程序可作为独立的.exe 使用。

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\HapticControlConsole 1.6.0.2\EVMFirmwareUpdater

    此致、
    Arthur