请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2625EVM-CT 我将前一个问题标记为"太短了"、当我尝试将 触觉控制台连接到 DRV2625EVM-CT 时、程序仍会在90%的时间内崩溃。
其他触觉电机评估套件是否支持 Windows 11?
当我尝试使用 DRV2625EVM-CT 时、触觉控制台1.6.0.2在按下"connect"时崩溃。 我从另一个论坛帖子中看到、我需要使用 Windows 7来连接 DRV2625EVM-CT。 是否有任何其他触觉驱动器评估套件可在 Windows 11上与触觉控制台实际配合使用?