请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2624 TI 指出最小负载阻抗为8欧姆、因此在最大电压为5.5V 且负载阻抗小于8欧姆的情况下驱动会对 DRV 的输出能力造成压力。 我希望 在我们的设计中使用 VLV1040A (宽带 LRA)。 VLV1040A 的额定电压为2.5Vrms、电阻介于6 至7.5欧姆之间。 以2.5Vrms 的电压驱动 VLV1040A 是否会对 DRV 的输出能力造成压力?