This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:2.5Vrms 时的最小负载阻抗

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132633/drv2624-minimum-load-impedance-at-2-5vrms

器件型号:DRV2624

TI 指出最小负载阻抗为8欧姆、因此在最大电压为5.5V 且负载阻抗小于8欧姆的情况下驱动会对 DRV 的输出能力造成压力。  我希望 在我们的设计中使用 VLV1040A (宽带 LRA)。  VLV1040A 的额定电压为2.5Vrms、电阻介于6   至7.5欧姆之间。  以2.5Vrms 的电压驱动 VLV1040A 是否会对 DRV 的输出能力造成压力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我们的 TI 触觉专家刚刚从国际旅行返回、请至少等待48小时以获取响应。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我们建议的最小舒适阻抗为8欧姆。

    但是、过流阈值为3.6Vdd、流入4欧姆或略小于900mA。  2.5Vrms 应约 为600mA 至6欧姆。 这不应触发过流保护(旨在防止器件损坏)。  应该可以使用 DRV2624安全驱动

    此致、

    Arthur