请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8350R 主题中讨论的其他器件:DRV8350、 LM5008A
大家好、
在 DRV8350数据表7.1中、RT/SD 引脚的绝对电压为-0.3 ~ 7V。
但 在图63中、我们 通过电阻器 R_RT/SD 将该引脚连接到 VM。 在表20中、VM 的示例值为48V。 我们如何保证 这个引脚上的实际电压低于7V? 我们应该如何计算正确的电阻值? 谢谢。