This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350R:DRV8350 RT/SD 引脚问题

Guru**** 1128080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350, LM5008A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1027716/drv8350r-drv8350-rt-sd-pin-question

器件型号:DRV8350R
主题中讨论的其他器件:DRV8350LM5008A

大家好、  

在 DRV8350数据表7.1中、RT/SD 引脚的绝对电压为-0.3 ~ 7V。  

但 在图63中、我们 通过电阻器 R_RT/SD 将该引脚连接到 VM。 在表20中、VM 的示例值为48V。 我们如何保证 这个引脚上的实际电压低于7V? 我们应该如何计算正确的电阻值? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    有关降压稳压器的更多详细信息、请参阅 LM5008A 数据表。 数据表的第7.3.5节介绍了如何设置 RT。

    谢谢、

    Matt