请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8304 您好!
此 DRV 中是否有某种功能可在感测到相间无负载时将其禁用?
如果不是、当电机相位未连接但其他所有相位均已连接且工作正常时、DRV 是否会执行任何操作? (来自微控制器、霍尔传感器和 DRV 的 PWM 主要设置为3x PWM 模式)
感谢您的帮助、
Vishnu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
此 DRV 中是否有某种功能可在感测到相间无负载时将其禁用?
如果不是、当电机相位未连接但其他所有相位均已连接且工作正常时、DRV 是否会执行任何操作? (来自微控制器、霍尔传感器和 DRV 的 PWM 主要设置为3x PWM 模式)
感谢您的帮助、
Vishnu
您好,Vishnu,
为了确定系统中发生的情况、我建议在各种运行状态期间检查'nFAULT'引脚的状态
这些是可能发生的故障类别、将禁用器件输出

硬件器件变体中也涵盖了相同的故障、但它们不通过 SPI 位进行报告。

此致、
Andrew