This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8304:空载下的相位操作

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1158606/drv8304-phase-action-under-no-load

器件型号:DRV8304

您好!

此 DRV 中是否有某种功能可在感测到相间无负载时将其禁用?

如果不是、当电机相位未连接但其他所有相位均已连接且工作正常时、DRV 是否会执行任何操作? (来自微控制器、霍尔传感器和 DRV 的 PWM 主要设置为3x PWM 模式)

感谢您的帮助、

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,  

    为了确定系统中发生的情况、我建议在各种运行状态期间检查'nFAULT'引脚的状态

    • 示例:如果您为器件加电、然后发送 PWM 信号(未连接负载)、nFAULT 引脚是否会拉低以指示发生了故障?  
    • 问题:您有什么器件变体? SPI 型号还是硬件型号? 使用 SPI 型号可能有助于简化调试、因为您可以使用 SPI 读取命令读取特定的故障位标志  

    这些是可能发生的故障类别、将禁用器件输出

    硬件器件变体中也涵盖了相同的故障、但它们不通过 SPI 位进行报告。

    • 此表总结了系统响应。 请注意、nFAULT 引脚(在 HW 和 SPI 器件中均可用)将指示故障

    此致、  
    Andrew