请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、我对如何确定 BLDC 电机 IPM 中存在的三相逆变器是处于120度导通模式还是180度导通模式有疑问?
此外、您能否向我展示 CRO 或示波器输出电压和输出电流的120度模式和180度模式的波形?
请说明120模式和180模式下的输入功率在电压、电流和功率值(输入和输出)方面是否有差异?
请帮帮我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我对如何确定 BLDC 电机 IPM 中存在的三相逆变器是处于120度导通模式还是180度导通模式有疑问?
此外、您能否向我展示 CRO 或示波器输出电压和输出电流的120度模式和180度模式的波形?
请说明120模式和180模式下的输入功率在电压、电流和功率值(输入和输出)方面是否有差异?
请帮帮我
您好、Ajay、
在180度换向中、IPM 开关中的 FET 在没有任何高阻态(浮动)窗口的情况下连续运行、下面的屏幕截图显示了正弦 BLDC 电机上180度换向的相电流和 BEMF 电压。

在120度换向中、将有60度的窗口、其中 FET 将处于高阻态编辑状态 下面的屏幕截图显示了梯形 BLDC 电机上的相电流和120度换向 BEMF 电压。

与120度相比、180度换向中的输入功率将更高、因为 FET 导通的持续时间比120度更长。 然而、当使用180度换向进行驱动时、电机效率将更高。
此致、
Vishnu