This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何确定三相逆变器的导通模式

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1137832/how-to-determine-modes-of-conduction-of-three-phase-inverter

大家好、我对如何确定 BLDC 电机 IPM 中存在的三相逆变器是处于120度导通模式还是180度导通模式有疑问?

此外、您能否向我展示 CRO 或示波器输出电压和输出电流的120度模式和180度模式的波形?

请说明120模式和180模式下的输入功率在电压、电流和功率值(输入和输出)方面是否有差异?

请帮帮我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、  

    感谢您在 e2e 论坛上发布您的问题-我们将致力于在一周的时间内提供回复  

    此致、  
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    在180度换向中、IPM 开关中的 FET 在没有任何高阻态(浮动)窗口的情况下连续运行、下面的屏幕截图显示了正弦 BLDC 电机上180度换向的相电流和 BEMF 电压。

    在120度换向中、将有60度的窗口、其中 FET 将处于高阻态编辑状态 下面的屏幕截图显示了梯形 BLDC 电机上的相电流和120度换向 BEMF 电压。

     与120度相比、180度换向中的输入功率将更高、因为 FET 导通的持续时间比120度更长。 然而、当使用180度换向进行驱动时、电机效率将更高。   

    此致、

    Vishnu