This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DIPW-EVM:使驱动器在错误情况下保持高阻态

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1137841/drv8300dipw-evm-make-driver-high-z-in-error-case

器件型号:DRV8300DIPW-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8300

您好!

我将 DRV8300DI 栅极驱动器用于电机控制应用、 我希望在错误情况下使该驱动器达到高阻态、以便电机滑行。

我面临的问题是、当我停止 PWM 并应用 INH =高电平且 nINL =低电平时、正在运行的电机始终短接大约10ms。 10ms 似乎是由于电荷泵缺少 PWM 而驱动器需要接收欠压锁定(BSTUV)的时间。 现在的问题是、当我们查看具有电阻为48VDC 且电阻为60m Ω 的电机的 SOA 时、电机短路的10ms 已经可能损坏 MOSFET。   

那么、是否无法立即将 DRV8300设置为高阻态而不是短接相位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、  

    是否可以分享上述情况的一些波形?  

    如果您设置 INHx=H (HS MOSFET 导通)和 nINLx=L (LS MOSFET 也导通)、这通常会导致两个 MOSFET 同时导通的"导通"条件(从电池/VDRAIN 到 GND 的低电阻路径)  

    •  该器件旨在自动插入死区时间、以防止发生这种击穿  
    • 如果仍然发生击穿(由于 MOSFET 关断速度太慢)、我建议增大死区时间设置  

    一些意见:

    • 您是否使用6个 PWM 信号驱动此 DRV 器件? (分离 HS 和 LS PWM?) 您能否共享这些波形?  
    • 为了使 MOSFET 功率级"滑行"、我们希望 HS 和 LS MOSFET 都关闭  
      • 这是在6xPWM 反相模式下通过设置 INHx=L (HS 关闭)和 nINLx=H (LS 关闭)实现的。  
    • 对于 GVDD_UV、可能还需要更多信息来了解发生这种情况的原因。 您可以帮助分享您的原理图吗?

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    哦、我看到我写错了、我是说 INHx = L 和 nINLx = H。我对电机驱动器没有任何问题、它可以正常工作、没有任何问题、我唯一的问题是、 在错误情况下(过流、欠压等)、我想立即使其惯性滑行。 我将使用6x PWM 模式。

    我使用的是 F280025微控制器的跳闸区域机制、这种机制也可以正常工作、但驱动器似乎不支持高阻态、除非发生欠压锁定。 此外、从数据表中可以看出、没有支持高阻抗:

    GVDDUV 不会出现、它是 一个 BSTUV (欠压电荷泵、因为不再有 PWM)、仅此值看起来会变为高阻态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢您的澄清。 我的目标是在本周结束前提供反馈。  

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    是否可以提供该波形? 我想查看栅极上的输入信号和输出。

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我可以解决这个问题、电路板上仍然有一个跳线、它阻止 INLx 进入驱动程序、而 INHx 也被转发到 INLx。 它现在按预期工作。