主题中讨论的其他器件:DRV8300
您好!
我将 DRV8300DI 栅极驱动器用于电机控制应用、 我希望在错误情况下使该驱动器达到高阻态、以便电机滑行。
我面临的问题是、当我停止 PWM 并应用 INH =高电平且 nINL =低电平时、正在运行的电机始终短接大约10ms。 10ms 似乎是由于电荷泵缺少 PWM 而驱动器需要接收欠压锁定(BSTUV)的时间。 现在的问题是、当我们查看具有电阻为48VDC 且电阻为60m Ω 的电机的 SOA 时、电机短路的10ms 已经可能损坏 MOSFET。
那么、是否无法立即将 DRV8300设置为高阻态而不是短接相位?