This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:PWM 控制模式的优缺点

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132360/drv8323r-pwm-control-modes-pros-and-cons

器件型号:DRV8323R

DRVC8323R 可支持1xPWM、3xPWM 和6xPWM 模式。  不同 PWM 方法有哪些优缺点?  是否有描述不同 PWM 控制选项用例的应用手册或白皮书?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我打算在星期四之前作出答复。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

     

    感谢您的耐心等待。

     

    正如 Andrew 在电子邮件中提到的、所需的 PWM 数量取决于系统注意事项以及需要多少控制。

    • “从系统资源开销的角度来看,更多的 PWM 意味着需要来自 MCU 的更多 GPIO 来生成这些 PWM,而更多的 PWM 信号意味着更多的开关损耗
    • 对于控制级别,诸如死区时间插入之类的操作将受益于拥有更多 PWM”

     

     

    我想更详细地介绍一下每种 PWM 模式、以便更好地强调一些差异。

     

    在6x 模式下、您可以让每个半桥提供低、高或高阻抗(Hi-Z)状态。 如果 INHx 和 INLx 同时导通、则 DRV 输出高 Z 状态以防止击穿。

     

    在3x 模式下、您现在可以自己控制半桥。 INLx 引脚将确定半桥是否处于高阻态。 因此、您会失去一定程度的单个 FET 控制。

     

    在1x 模式下、drv 使用内部状态表对电机进行换向。 有一个 PWM 信号、另一个输入将是来自外部 MCU 或来自霍尔传感器的逻辑电平信号、用于确定电机处于哪个状态。

     

    最后、独立模式可实现最高的控制。 输入引脚直接与高侧和低侧驱动器匹配。 在此模式下、可以同时导通高侧和低侧 FET、从而导致击穿。

     

    如需更多信息、我建议阅读以下数据表的第8.3.1.1节。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8323r.pdf

     

    希望这能提供一些澄清。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您提供这些信息、这很有帮助、但我认为我需要从电机控制的角度(本例中为 BLDC 电机)获得更多信息。 为什么要使用更多 PWM 控制信号?  

    死区时间控制示例是有道理的、但还有其他原因需要考虑吗?  

    例如、如果应用需要精确的速度控制、与1个 PWM 控制相比、PWM 信号是否更有益处?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    我将与团队协商、并打算在下周初做出回应。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

     

    拥有更多 PWM 不会影响速度控制的准确度。 更多的 PWM 信号可让您控制单个 FET、而不是让器件同时自动控制两个 FET。 PWM 与栅极驱动器操作有更多关系。

     

    就 MOSFET 开关的精度和速度而言、它由 IDRIVE 控制。

    开关延迟是由于增加了死区时间和任何传播延迟。

     

    希望这能提供一些澄清。

     

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    由于不活动、现在关闭主题-您能告诉我们问题是否已解决?  

    请告诉我们是否需要有关此问题的进一步支持。 谢谢  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    您是否需要有关此方面的更多支持? 如果问题得到解决、请告知我们。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    您提供的信息有助于解决问题。  感谢你的帮助。