DRVC8323R 可支持1xPWM、3xPWM 和6xPWM 模式。 不同 PWM 方法有哪些优缺点? 是否有描述不同 PWM 控制选项用例的应用手册或白皮书?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRVC8323R 可支持1xPWM、3xPWM 和6xPWM 模式。 不同 PWM 方法有哪些优缺点? 是否有描述不同 PWM 控制选项用例的应用手册或白皮书?
您好、Mark、
感谢您的耐心等待。
正如 Andrew 在电子邮件中提到的、所需的 PWM 数量取决于系统注意事项以及需要多少控制。
我想更详细地介绍一下每种 PWM 模式、以便更好地强调一些差异。
在6x 模式下、您可以让每个半桥提供低、高或高阻抗(Hi-Z)状态。 如果 INHx 和 INLx 同时导通、则 DRV 输出高 Z 状态以防止击穿。
在3x 模式下、您现在可以自己控制半桥。 INLx 引脚将确定半桥是否处于高阻态。 因此、您会失去一定程度的单个 FET 控制。
在1x 模式下、drv 使用内部状态表对电机进行换向。 有一个 PWM 信号、另一个输入将是来自外部 MCU 或来自霍尔传感器的逻辑电平信号、用于确定电机处于哪个状态。
最后、独立模式可实现最高的控制。 输入引脚直接与高侧和低侧驱动器匹配。 在此模式下、可以同时导通高侧和低侧 FET、从而导致击穿。
如需更多信息、我建议阅读以下数据表的第8.3.1.1节。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8323r.pdf
希望这能提供一些澄清。
此致、
Akshay