主题中讨论的其他器件: MCF8316A
我尝试评估 MCF8316AEVM 、但我的 GUI 有问题、在我的机器上安装 GUI 后无法打开 GUI、并且在我尝试设置电机参数时 GUI 崩溃。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试评估 MCF8316AEVM 、但我的 GUI 有问题、在我的机器上安装 GUI 后无法打开 GUI、并且在我尝试设置电机参数时 GUI 崩溃。
尊敬的 Eric:
1.崩溃前没有错误消息。
2.我已确保在 USB 连接之前先通过 VBAT 为 EVM 供电。
请参见随附的我的设置照片。
因此、GUI 仅在从安装程序启动后运行。 一旦 GUI 崩溃或我自己关闭它、除非我重新安装 GUI 并从安装程序再次启动它、否则无法再次打开 GUI。 如果我关闭 GUI 或它崩溃、不管我是否关闭 GUI、如果我尝试从桌面或开始菜单启动 GUI、GUI 都不会打开。
我遇到的另一个问题是获取任何电流流经我的电机。 当我在 GUI 中输入电机参数时、我看不到使用速度命令进行任何换向。 GUI 指示 Duty 命令与我的输入匹配、但电机算法状态为空闲。
我已经尝试使用 MPET、但这个函数看起来也不起作用、我看不到电源电流消耗的任何变化、并且算法状态停留在 MPET 电机停止等待中。
最后、在主页上、您有以下链接:用户指南、调优指南、数据表、产品页面、工具页面和 E2E 支持。 实际工作的唯一链接是 E2E 支持、但是在 E2E 支持页面显示后、应用崩溃、E2E 页面消失。
也许这个 GUI 版本还为时过早、需要做更多的工作? 您能否提供可实际帮助我使电机运转的调优指南? 供参考、我之前在 C2000上使用 Instaspin、我在大约5分钟内让该电机旋转。 我希望使用8316、因为它基本上是一个单片解决方案、应该节省大量的电路板空间、成本和开发时间。
谢谢、
Kris

您好、Kris、
EVM 在您所附的照片中似乎已加电并正确配置。
"引导式调优"页面的"基本控制"部分提供了一个分步说明、用于快速配置器件以使电机在闭环中旋转。 您是否能够按照从加载默认寄存器值开始的说明进行操作? (在将默认寄存器值加载到器件上时、红色 LED D5将快速闪烁几秒钟)
对于您在使用独立 MPET 页面时遇到的错误、我们正在努力更新和提高 独立 MPET 页面的稳健性、深表歉意。 但是、在遵循"基本控制"调优部分时、如果 在发出非零占空比命令后任何电机参数保持为0 (默认值)、则 MPET 应自动运行。 在 电机再次旋转并进入开环和闭环之前、您应该能够看到电机状态经过各种 MPET 测量状态。
关于 GUI 崩溃、 您能否尝试 直接在 Chrome 或 Firefox 中运行 GUI、 并查看是否 发生了相同的崩溃? (它将要求您安装 浏览器扩展和 TICloudAgent 可执行文件)。
GUI 主页上断开的链接现已修复。
您还可以在以下位置找到 MCF8316A 调优指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sllu335
谢谢、
Eric C.
Eric、
我已切换到在 Chrome 上运行 GUI、现在该 GUI 更加稳定、谢谢。
现在、我已经使用多个电机来关注基本控制调优部分、但没有发生任何情况。 这些都是我能够使用其他控制器轻松旋转的电机。 设置建议的默认值并设置速度命令后、我看不到 MPET 发生了什么情况。 总线电流没有变化、算法状态卡在 MOTOR_IDLE 中。 我已确认 没有触发任何故障。
我唯一能够使 MPET 执行任何操作的方法是转到"All tuning settings"选项卡、展开 MPET 部分并启用 MPET start 命令。 当我这么做时、算法状态变为"MPET 电机停止等待"。 未设置故障、但除非禁用 MPET、否则无法找到使控制器脱离该状态的方法。
我在水中使用此 EVM 时死了、您有什么建议?