This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:MCF8316AEVM GUI 仅在从安装程序启动时打开。 GUI 在电机设置过程中崩溃。

Guru**** 2548590 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1037335/mcf8316aevm-mcf8316aevm-gui-only-opens-when-launched-from-installer-gui-crashes-during-motor-setup

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

我尝试评估  MCF8316AEVM 、但我的 GUI 有问题、在我的机器上安装 GUI 后无法打开 GUI、并且在我尝试设置电机参数时 GUI 崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您在 MD 论坛中发布您的问题。

    • GUI 在崩溃之前是否显示任何错误消息? (如有可能、请附上任何屏幕截图)。
    •   在尝试通过 USB 连接到 GUI 之前、请确保 MCF8316AEVM 通过 VBAT 或 VM 上电。
    • 您能否向我展示您正在使用的 EVM 跳线和开关设置?

    谢谢。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1.崩溃前没有错误消息。

    2.我已确保在 USB 连接之前先通过 VBAT 为 EVM 供电。

    请参见随附的我的设置照片。

    因此、GUI 仅在从安装程序启动后运行。  一旦 GUI 崩溃或我自己关闭它、除非我重新安装 GUI 并从安装程序再次启动它、否则无法再次打开 GUI。  如果我关闭 GUI 或它崩溃、不管我是否关闭 GUI、如果我尝试从桌面或开始菜单启动 GUI、GUI 都不会打开。

    我遇到的另一个问题是获取任何电流流经我的电机。  当我在 GUI 中输入电机参数时、我看不到使用速度命令进行任何换向。  GUI 指示 Duty 命令与我的输入匹配、但电机算法状态为空闲。   

    我已经尝试使用 MPET、但这个函数看起来也不起作用、我看不到电源电流消耗的任何变化、并且算法状态停留在 MPET 电机停止等待中。   

    最后、在主页上、您有以下链接:用户指南、调优指南、数据表、产品页面、工具页面和 E2E 支持。  实际工作的唯一链接是 E2E 支持、但是在 E2E 支持页面显示后、应用崩溃、E2E 页面消失。

    也许这个 GUI 版本还为时过早、需要做更多的工作?  您能否提供可实际帮助我使电机运转的调优指南?  供参考、我之前在 C2000上使用 Instaspin、我在大约5分钟内让该电机旋转。  我希望使用8316、因为它基本上是一个单片解决方案、应该节省大量的电路板空间、成本和开发时间。

    谢谢、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    EVM 在您所附的照片中似乎已加电并正确配置。

    "引导式调优"页面的"基本控制"部分提供了一个分步说明、用于快速配置器件以使电机在闭环中旋转。 您是否能够按照从加载默认寄存器值开始的说明进行操作? (在将默认寄存器值加载到器件上时、红色 LED D5将快速闪烁几秒钟)

    对于您在使用独立 MPET 页面时遇到的错误、我们正在努力更新和提高 独立 MPET 页面的稳健性、深表歉意。 但是、在遵循"基本控制"调优部分时、如果   在发出非零占空比命令后任何电机参数保持为0 (默认值)、则 MPET 应自动运行。 在 电机再次旋转并进入开环和闭环之前、您应该能够看到电机状态经过各种 MPET 测量状态。

    关于 GUI 崩溃、 您能否尝试 直接在 Chrome 或 Firefox 中运行 GUI、 并查看是否 发生了相同的崩溃? (它将要求您安装 浏览器扩展和 TICloudAgent 可执行文件)。

    GUI 主页上断开的链接现已修复。

    您还可以在以下位置找到 MCF8316A 调优指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sllu335

    谢谢、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我已切换到在 Chrome 上运行 GUI、现在该 GUI 更加稳定、谢谢。

    现在、我已经使用多个电机来关注基本控制调优部分、但没有发生任何情况。  这些都是我能够使用其他控制器轻松旋转的电机。  设置建议的默认值并设置速度命令后、我看不到 MPET 发生了什么情况。  总线电流没有变化、算法状态卡在 MOTOR_IDLE 中。  我已确认 没有触发任何故障。

    我唯一能够使 MPET 执行任何操作的方法是转到"All tuning settings"选项卡、展开 MPET 部分并启用 MPET start 命令。  当我这么做时、算法状态变为"MPET 电机停止等待"。  未设置故障、但除非禁用 MPET、否则无法找到使控制器脱离该状态的方法。   

    我在水中使用此 EVM 时死了、您有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    我已向您发送一个请求、要求进行私下连接以调试您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到的问题与 Kris 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

     在使用离线安装程序进行安装后、您是否还会看到 GUI 崩溃而不会发出任何错误消息?

      在 Chrome 或 Firefox 中在线运行 GUI dev.ti.com/.../时、您是否遇到任何问题?

    谢谢、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Eric,我的案例中的 offiline GUI 甚至没有打开。  

    关于在线 GUI、它可以正常打开、我能够与评估套件建立连接。 问题是、即使遵循基本控制指令、我也无法获得必须旋转的电机。 过去一周、我一直在努力实现这一目标。  

    感谢您在这种情况下提供的任何帮助。  

    谢谢、

    Kamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    让我们 尝试在单独的会议呼叫上离线调试您的问题。

    谢谢、
    Eric C.