主题中讨论的其他器件: DRV8353、 DRV8332、 DRV8312、 DRV8313
您好!
你好。 我有一位与 DRV8353M 合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
drv8353等可通过1 x PWM、3 x PWM、6 x PWM 进行驱动。 我想、使用1个 PWM 进行驱动不能为位置控制提供精确控制。 (对于浮点角度值)例如、如果我们希望电机轴以360度的角度移动到19.498度的值、我认为至少需要3个 PWM。 我认为无法使用1个 PWM 来完成、此信息是否正确?
此致、
Ray Vincent