您好!
使用 DRV8876PWR 驱动直流电机。
在通过 PWM 控制方法进行驱动时、我们观察到、当我们提供低于50%的占空比时、 直流电机(最大负载为0.2Nm)无法运行。
电机规格:
线圈电阻:2.5 Ω
电感:16mH
最大 持续电流:1.18A
请提供有关 PWM 占空比行为的说明。
此致、
Anjanaa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
使用 DRV8876PWR 驱动直流电机。
在通过 PWM 控制方法进行驱动时、我们观察到、当我们提供低于50%的占空比时、 直流电机(最大负载为0.2Nm)无法运行。
电机规格:
线圈电阻:2.5 Ω
电感:16mH
最大 持续电流:1.18A
请提供有关 PWM 占空比行为的说明。
此致、
Anjanaa
Anjanaa、您好!
我很高兴能够为您提供帮助、并感谢您提供的信息。 查看数据表、只要电压足够、电机就应该能够完全以低于50%的占空比运行而不会停止。 您是否想回答一些问题、以便我可以更彻底地调查您的请求?
如果您在收集这些数据点时有任何其他问题、请随时回写、我将乐意为您提供任何帮助。
最棒的
Pedro Arango Ramirez
您好、Pedro、
注:
此外、还检查了 PWM 和 PH/EN 接口中的 DRV8876PWPR 评估板。 观察到相同的行为。
在 PH/EN 模式下、同时减少 EVM 板中的 PWM、使 IN1保持 PWM 和 IN2为高电平。 低于15%时、电机无法运行。 这在我们的定制设计中是相同的。
而在 PWM 模式下、同时减少 EVM 板中的 PWM。 低于55%时、电机无法运行。 这在我们的定制设计中是相同的。
已附上 PH/EN 模式的示波器截图、其中电流(绿色)和 PWM 占空比(粉色)可供您参考。

工作条件

低于15%的 PWM 电机未运行
Anjanaa、您好!
感谢您的回答及时而彻底。 这些数据很有价值。 与 PWM 相比、PH/EN 模式支持更低的占空比、这一事实让我相信、维持流经电机的电流可能会出现问题、以至于电机无法继续旋转。
有关这一点的一些背景:相位使能模式仅支持慢速衰减、而 PWM 模式允许器件利用快速衰减。 因此、相位使能应维持较低的占空比、而不会由于提供的电流和电流衰减之间的不平衡而使电机停止旋转。
为了确保低于50%的旋转不足确实是电流衰减问题、而不是驱动器或 IC 问题、我希望您使用电阻负载进行一些测试。 使用16欧姆电阻器代替电机。 然后探测振荡输入和连接电阻器的输出。 在所有占空比中、输入应遵循输出。 如果您能提供有关此内容的范围截图、则对评估非常有用。
如果输出在所有占空比下都跟随输入、它将支持您使用的电机存在电流衰减问题、表明该问题过大的想法。 这意味着、为了驱动它、您需要更高的 VM 或知道在 PWM 接口模式下、您的工作范围将占空比为50%- 100%。 或者、如果电压需要19V、并且您需要完整的占空比范围、则应考虑使用不同的电机。
请告诉我、如果有任何其他我可以帮助的内容或您可能遇到的任何问题、
最棒的
Pedro Arango Ramirez。