This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711步进驱动器稳压器读取问题

Guru**** 2564560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1135763/drv8711-drv8711-stepper-drive-reg-read-issue

器件型号:DRV8711
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

您好!

我目前在读取 DRV8711步进驱动器 IC 时遇到问题。 自从我的应用程序以来、写入序列似乎工作正常。 我现在尝试从驱动程序读取寄存器、第一次尝试时无法从 DRV8711寄存器读取数据。 每次我只能在第5次尝试时读取数据。

/********* SPI_Initialize ******** /

void SPI_Initialize (void)


//必须启用 SSI0外设才能使用。

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_SSI2);

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOD);

GPIOPinConfigure (GPIO_PD3_SSI2CLK);

//GPIOPinConfigure (GPIO_PD2_SSI2FSS);

GPIOPinConfigure (GPIO_PD1_SSI2XDAT0);

GPIOPinConfigure (GPIO_PD0_SSI2XDAT1);

GPIOPinTypeSSI (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_3);

SSIConfigSetExpClk (SSI2_base、g_ui32SysClkFreq、SSI_FRF_MOTO_MOTO_0、SSI_MODE_MASTER、1000000、8);

SSIEnable (SSI2_base);


/********* SPI_DRV8711_Write_Sequnece ******** /

void SPI_DRV8711_Write (unsigned char dataHi、unsigned char dataLo)

unsigned int 数据;

G_Write_Data01[0]= dataHi;

G_Write_Data01[1]= dataLo;
SPI_Motor_CS_High;

SSIDataPut (SSI2_base、dataHi);

while (SSIBusy (SSI2_base));

SSIDataPut (SSI2_base、dataLo);

while (SSIBusy (SSI2_base));

SPI_Motor_CS_Low;


/********* SPI_DRV8711_READ_Sequnece ******** /

unsigned int SPI_DRV8711_read (unsigned char dataHi、unsigned char dataLo)


SPI_Motor_CS_High;

SSIDataPut (SSI2_base、dataHi);

while (SSIBusy (SSI2_base));

SSIDataGet (SSI2_base、&RxdataHi);

SSIDataPut (SSI2_base、dataLo);

while (SSIBusy (SSI2_base));

SSIDataGet (SSI2_base、&RxdataLo);

G_READ_Data01[0]= 0x80 ^ RxdataLo;
G_READ_Data01[1]= RxdataHi;

SPI_Motor_CS_Low;


/********* MOTOR_POWERUP_RESET_Sequnece ******** /

void Motor_Powerup_Reset_Sequnece (void)

睡眠模式_输入_低电平;

RESET_INT_High;

SysCtlDelay (10000000);

SysCtlDelay (10000000);

SysCtlDelay (10000000);

SysCtlDelay (10000000);

RESET_INT_LOW;

睡眠模式_输入_高电平;

SysCtlDelay (10000000);

SysCtlDelay (10000000);

睡眠模式_输入_低电平;


/********* MOTOR_CURRENT_Write_Sequnece ******** /

void Motor_Current_WriteSequenece (void)


unsigned char dataHi = 0x00;

unsigned char dataLo = 0x00;


/
dataHi = RegWrite |(Motor_Torture_Register.Address << 4)|(Motor_Torture_Register.SIMPLTH);

dataLo = Motor_Tornure_Register.Torque;
SPI_DRV8711_Write (dataHi、dataLo);



/********* 主要方案 /

volatile uint8_t Write=0;

volatile uint8_t read_90=0;

volatile uint8_t curry=0x32;

void main (void)


SPI_Initialize();

Motor_Powerup_Reset_Sequnece ();


while (1)


if (Write==1)


 
MOTOR_Torque 寄存器.Torque =电流;
 
MOTOR_CURRENT_WriteSequenece ();
 
写入= 0;

if (read_90=1)

SPI_DRV8711_Read (0x90、0x00);

READ_90 = 0;


主 MCU - TM4C1294NCPDT

从器件1至4 - DRV8711

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    [引用 userid="513583" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1135763/drv8711-drv8711-stepper-drive-reg-read-issue ]Register at 1st Attempt。 每次我只能在第5次尝试时读取数据时。[/QUERP]

    您能详细介绍一下这项陈述。 这是否意味着您发送4条 SPI 读取命令 、而不会向控制器发回任何内容。 但是、在第5个读取命令之后、您读取了该值吗?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo Armet、

    感谢您的支持、此处提到了 DRV8711扭矩寄存器写入和读取序列值以供参考。

    电机扭矩寄存器写入和读取-扭矩-255
    扭矩调节器写入数据 0x11 0xFF
    扭矩调节器读取数据-第一次尝试 0x05 0x81
    扭矩调节器读取数据-2st 尝试 0x05 0x81
    扭矩调节器读取数据-第3次尝试 0x05 0x81
    扭矩调节器读取数据-第4次尝试 0x05 0xFF
    扭矩调节器读取数据-第5次尝试 0xFF 0x81
    电机扭矩寄存器写入和读取-扭矩-005
    扭矩调节器写入数据 0x11 0x05
    扭矩调节器读取数据-第一次尝试 0xFF 0x81
    扭矩调节器读取数据-2st 尝试 0xFF 0x81
    扭矩调节器读取数据-第3次尝试 0xFF 0x81
    扭矩调节器读取数据-第4次尝试 0xFF 0xFF
    扭矩调节器读取数据-第5次尝试 0x05 0x81

    每当我将电机转矩从255更改为5意味着、写入序列本身之后、我就可以感觉到电机扭矩更新。 但在读取序列期间、将从 DRV8711接收到第三次尝试的现有扭矩值。 仅在第5次尝试时接收上次写入扭矩值。    

    谢谢和升级、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suresh、

    让我看一下寄存器值、看看序列是否有任何错误。 我将在一个工作日内回复您。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    很抱歉答复很晚。  

    每个器件都有自己的专用片选(CS)信号。 是否使用正确的 CS 信号读取所需的驱动器?

    此致、

    Pablo Armet