大家好、团队、
调试 TI-DRV8244HQRYJRQ1芯片时遇到了一些问题。
DRV8244HQRYJRQ1是 HW 型号、我们采用 PH/EN 模式、芯片设置如下:
硬件:(1)将引脚14 (SR)和 PIN16 (MODE)连接至 GND、断开 PIN15 (ITRIP)和 PIN13 (DIAG);
(2) Vbat 为12V;
软件:PIN12 (PH/IN1)、引脚11 (EN/IN1)、PIN3 (nSLEEP)输入高电平、PIN10 (DRVOFF)输入低电平;
2.芯片的输出引脚 OUT1/OUT2不输出、使用万用表测量的 PIN1 (NFAULT)引脚电压为0V。
请帮助我们查看原理图和软件设置是否存在任何问题。 并告诉我们如何更改它。
谢谢。