This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:如何使用 DRV8244HQRYJRQ1

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1136942/drv8244-q1-how-to-use-drv8244hqryjrq1

器件型号:DRV8244-Q1

大家好、团队、

调试 TI-DRV8244HQRYJRQ1芯片时遇到了一些问题。

DRV8244HQRYJRQ1是 HW 型号、我们采用 PH/EN 模式、芯片设置如下:

硬件:(1)将引脚14 (SR)和 PIN16 (MODE)连接至 GND、断开 PIN15 (ITRIP)和 PIN13 (DIAG);

         (2) Vbat 为12V;

软件:PIN12 (PH/IN1)、引脚11 (EN/IN1)、PIN3 (nSLEEP)输入高电平、PIN10 (DRVOFF)输入低电平;

2.芯片的输出引脚 OUT1/OUT2不输出、使用万用表测量的 PIN1 (NFAULT)引脚电压为0V。

请帮助我们查看原理图和软件设置是否存在任何问题。 并告诉我们如何更改它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Haoran、

    是否在唤醒期间发出 nSLEEP 复位脉冲?  请参阅 7.7.2唤醒瞬态 和 8.4.5 nSLEEP 复位脉冲(仅限硬件型号)

    –HW (H)型号-即使不需要睡眠功能、引脚控制也是强制性的。 μsec 器需要在唤醒期间发出复位脉冲(典型值:treset max 和 tleep 之间的30 μ s 范围)以确认唤醒或上电。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 唤醒期间的复位脉冲可能会在软件设置中被忽略、因此我们将再次尝试查看是否可以解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Haoran、

    请告诉我、这是否能解决您的问题、以及您是否需要任何其他支持。  谢谢!

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我们已经解决了这个问题。如果后续行动中存在问题、我们也需要您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿雅各布,μ A

    现在,我们有了一个新的问题,μ A

    当电机移动时,它移动约3秒,然后产生约10毫秒的停止。我用示波器测量了引脚OUT1的波形,如图1所示 μ A

    NSLEEP引脚波形如下图所示的蓝线所示,NFAULT引脚波形如下图所示的黄线所示。μ A

    请帮我检查是否有任何问题。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了方便起见、我将您的问题翻译如下:   

    您好、Jacob、

    现在、我们有一个新问题、

    当电机移动时、它会移动大约3秒、然后停止大约10ms。 我使用示波器测量了引脚 OUT1的波形、如图1所示。  (第一张图片)

    NSLEEP 引脚波形显示在下图所示的蓝色线中、而 NFAULT 引脚波形显示在下图所示的黄色线中。 (第二张图片)

    请帮助我检查是否有任何问题。

    第二张图片 是否显示了使用 nSLEEP 复位脉冲进行唤醒的过程?  还是第二张图片显示了电机停止驱动10ms 时的 NSLEEP 和 nFAULT?  对我来说、这看起来像是唤醒过程。  

    在第一张图片中、您是否可以检查电流和电源电压、以确保不会使 OCP 或 UVP 跳闸?   

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我添加更多评论。 尽管我无法阅读您的语言、但您的问题似乎是电机在旋转3秒后停止。 它可以是 OCP、UVP 或 TSD。

    -对于 OCP、建议通过故障检测在 nFAULT 变为低电平时捕获输出电流。

    -对于 UVP、 建议通过故障检测在 nFAULT 变为低电平时捕获输出电流。

    -对于 TSD (热关断)、GND 引脚/焊盘通过散热过孔连接到 PCB 的 GND 计划至关重要。

    www.ti.com/.../slva959b.pdf

    如果电机电流长期处于高电平、则可能会发生 TSD。 可参考下表。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉,由于中国国庆节假期,我没有及时答复。  感谢您的帮助、我们已经解决了这个问题。如果后续行动中存在问题、我们也需要您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    很抱歉, 由于网站维护和中国国庆节假期,我没有及时回复。  感谢您的帮助、我们已经解决了问题。如果后续行动中存在问题、我们也需要您的帮助。非常感谢。