在 DRV8323R 数据表的第16页中、表征了内部电流传感器放大器的单位增益带宽。
1MHz 的值未在任何选定增益中提及。 这是否意味着 UGB =增益带宽、例如使用10V/V 增益、放大信号的带宽为100kHz?
此外,我没有找到有关电阻器 R1值的信息。 R5 (图38、第43页)及其容差。 电流感应放大器线性范围内的最终增益误差不是公差、最好知道!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michael、
对于所有四种增益设置、单位增益带宽(UGB)定义为1MHz、并使用输出端的60pF 负载(即 SOA)进行测量。 这是一个非常悲观的规格、实际上放大器具有更高的性能。 您可以查看5V/V 至40V/V 的稳定时间规格、以更准确地了解放大器带宽。
放大器电阻器内部值(它们是匹配的电阻器、因此 每个电阻器的容差不那么重要、 元件之间的差异相似)
输入电阻器:10K 欧姆(+/-~20%)
反馈电阻器:
谢谢、
Matt