This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:如何读取数据表中内部运算放大器的参数 UGB

Guru**** 1375100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/969729/drv8323r-how-to-read-the-datasheet-parameter-ugb-of-the-internal-op-amps

器件型号:DRV8323R

在 DRV8323R 数据表的第16页中、表征了内部电流传感器放大器的单位增益带宽。

1MHz 的值未在任何选定增益中提及。 这是否意味着 UGB =增益带宽、例如使用10V/V 增益、放大信号的带宽为100kHz?

此外,我没有找到有关电阻器 R1值的信息。 R5 (图38、第43页)及其容差。 电流感应放大器线性范围内的最终增益误差不是公差、最好知道!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于所有四种增益设置、单位增益带宽(UGB)定义为1MHz、并使用输出端的60pF 负载(即 SOA)进行测量。 这是一个非常悲观的规格、实际上放大器具有更高的性能。 您可以查看5V/V 至40V/V 的稳定时间规格、以更准确地了解放大器带宽。

    放大器电阻器内部值(它们是匹配的电阻器、因此 每个电阻器的容差不那么重要、 元件之间的差异相似)

    输入电阻器:10K 欧姆(+/-~20%)

    反馈电阻器:

    • 增益:5V/v:50K 欧姆(+/-~20%)
    • 增益:10V/v:100K 欧姆(+/-~20%)
    • 增益:20V/v:200k 欧姆(+/-~20%)
    • 增益:40V/v:400k 欧姆(+/-~20%)

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt!

    最好知道、在一个 DRV 中、电阻器在这个+/-20%范围内非常相似。 DRV 线性范围内的左侧增益误差是否也有值?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    GCSA 参数给出了放大器增益的容差(所有器件上的可能增益变化)。 这是使用 SOx 输出线性范围中的两点计算进行测量的。 这是您要问的吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!