请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV110 我需要驱动需要2.2A 电流和0.6A 电流才能保持的电磁阀(10欧姆线圈)。
或24V 输入100mS、并降至12V 以保持。
是否可以使用 DRV110? 如果没有、您还有其他器件吗?
谢谢、
Goran
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.