This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110/DRV110EVM/DRV120EVM

Guru**** 2555230 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/988703/drv110-drv110-drv110evm-drv120evm

器件型号:DRV110

我需要驱动需要2.2A 电流和0.6A 电流才能保持的电磁阀(10欧姆线圈)。

或24V 输入100mS、并降至12V 以保持。

是否可以使用 DRV110? 如果没有、您还有其他器件吗?

谢谢、

Goran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 DRV110。 是的、DRV110可以在24V 电压下处理2.2A/0.6A 电流。 请选择外部 FET 来驱动您的电流负载。 DRV110控制步进电流电平、如2.2A/0.6A。

    此致

    Shinya