主题中讨论的其他部件:BQ25886、 DRV8873
早上好、
我正在与您的一位同事讨论电源管理论坛 中 有关电池充电器 BQ25886的问题、该问题涉及优化我公司正在开发的电子电路板设计。 我们已经设计并生产了该器件的功能工作原型。 我们现在需要开始工程阶段。
该系统由7.2V 双节锂离子电池供电、标称容量为2600mAh。 电池的最大放电电流为5A (标称工作电流、受安全板限制)、峰值放电电流为10A (放电截止电流)。 我们通过 BAT/SYS 引脚将电池连接到电池充电器、从而连接到系统。 SYS 引脚提供数字电源(通过3V3线性稳压器)并直接为驱动有刷直流电机的电机驱动器 DRV8874供电。 此类电机在失速条件下可能会消耗高达12A 的电流(因此在快速启动瞬态条件下也是如此)。 然而、BCD 电机驱动器被限制为可斩波高于6A 的电流。 因此、电池充电器提供5A rms 电流和9A 峰值电流(即使持续时间非常短、仅为1us)的固有限制不会对器件的功能构成问题。 Morevover、电机驱动器上的大容量电容器(470uF)可帮助电池充电器系统处理浪涌电流峰值。 获得的结果证实了这种假设、因为在电机运行期间、器件在 VSYS 上具有可接受的电压纹波的情况下正常运行(请注意、我们实际上需要提供从0V 到7.2V 最大电压的电机快速启动)。
我与您的同事讨论了如果我们 想增加电机电流、是否可以将电池直接连接到电机驱动器。
1) 1)第一个问题是:由于我们要将最大电流增加到6A 以上、您能否建议使用具有更高电流限制的类似器件型号? (由于 DRV8874的峰值输出电流为6A 及以上、因此可能触发过流保护)
此外、由于我们正在驱动直流电机、因此在断开期间可能会将一些电流反馈到电池充电器中。 我们对电池的电流消耗进行了一些测量。 在器件运行期间、有大约6A 的正电流尖峰(放电)(RMS 电流为2.5A)和大约10ms 的反向电流尖峰(来自 SYS 引脚的电流、从 BAT 引脚流出、进入电池)、这些尖峰以5Hz 频率重复。 非稳压负电流会导致电池出现安全问题。 因此:
2) 第二个问题:您能否建议一种保护电池免受电机驱动器反向电流影响的有效方法(考虑到相对较高的正向电流值)?
非常感谢。 此致。