大家好、
客户遇到以下问题、需要您的帮助。
在 DRV8301编程之前、GVDD 为11V、所有电压均正常。 然后、当 EN_GATE = 1时启动一个程序(该程序没有执行其他操作)、发现 GVDD 变为0V、所有电压都异常。 芯片也没有加热。
您是否会帮助检查此问题?
谢谢。
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Matt、
这是 原理图。
客户做了五个板。 在使用其程序0x8600 (程序仅为 EN_GATE = 1)之后、所有电路板都是这样的。
此外、是否有适用于基于 STM32的 drv8301的驱动程序代码? 他希望使用良好的驱动程序代码测试他的电路板。 他尝试了一个模拟 SPI 通信的代码(不使用 STM32本身附带的 SPI 模块)、结果是0X0801。 出现过压警报。
谢谢、
安妮
尊敬的 Annie:
我看到它们正在驱动并联 MOSFET。 我认为您需要添加与每个 MOSFET 栅极串联的小电阻器( 例如、请参阅此应用手册链接)。 由于输入电容轻微不匹配、MOSFET 栅极可能会相互"振铃"。
谢谢、
Matt