This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:GVDD 为0

Guru**** 2562050 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/996495/drv8301-gvdd-is-0

器件型号:DRV8301

大家好、

客户遇到以下问题、需要您的帮助。

在 DRV8301编程之前、GVDD 为11V、所有电压均正常。  然后、当 EN_GATE = 1时启动一个程序(该程序没有执行其他操作)、发现 GVDD 变为0V、所有电压都异常。  芯片也没有加热。

您是否会帮助检查此问题?

谢谢。

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您能否共享原理图?

    这是仅在一个板上发生还是在多个板上发生? 客户是否尝试了 ABA 换用?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这是 原理图。

    e2e.ti.com/.../driver.pdf

    客户做了五个板。  在使用其程序0x8600 (程序仅为 EN_GATE = 1)之后、所有电路板都是这样的。  

    此外、是否有适用于基于 STM32的 drv8301的驱动程序代码?  他希望使用良好的驱动程序代码测试他的电路板。  他尝试了一个模拟 SPI 通信的代码(不使用 STM32本身附带的 SPI 模块)、结果是0X0801。 出现过压警报。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    • 从原理图中可以看到 DRV8301的 GVDD 引脚连接在一起、因此客户不应这样做。 您能否确认是否存在这种情况、以及他们是否曾尝试切割线迹?
    • 您能否检查 C32、C33和 C41的额定电压?
    • 我看到有两个不同的接地。 PCB 上的接地端连接在何处? 如果未正确实施、则分裂接地会导致问题。

    我看到它们正在驱动并联 MOSFET。 我认为您需要添加与每个 MOSFET 栅极串联的小电阻器( 例如、请参阅此应用手册链接)。 由于输入电容轻微不匹配、MOSFET 栅极可能会相互"振铃"。

    谢谢、

    Matt