This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:驱动场效应管、输出 Ihold 非常小

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1013088/drv110-drive-field-effect-tube-output-ihold-is-very-small

器件型号:DRV110

大家好、

DRV110PWR 的驱动场效应管、输出 Ihold 非常小、无法达到预期的计算值。  实际电流仅为100mA。

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

     

    感谢您提出有关 DRV110的问题。

     

    我看到您使用的是8引脚封装、我的初始建议是使用14引脚封装、因为您可以通过 I_HOLD 实现更多控制。 由于8引脚型号中的 HOLD 引脚未向外键合、因此 HOLD 基准使用50mV 的内部 V_REF 设置。

     

    此外、您的 R_sense 值非常小、我的担心是、您将在应用中遇到寄生电阻、从而增加预期的 R_sense。 这可能是您的 I_HOLD 读数小于计算得出的227mA 的原因

     

    您能否在 V_sense 上共享电压读数? 如果该值小于30mV、您将无法获得可靠运行。 一个建议是在 V_SENSE 上包含一个小电容器以稳定读数。

     

    请告诉我这是否有帮助!

     

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    227mA 是预期电流值。  客户希望调整其他电阻器以使 Ihold 达到此值。  可行吗?

    建议的电阻或 R_sense 的范围是多少?  R_sense = 2欧姆、V_sense 具有10uS 方波、方波间隔为50uS、200mV、Ihold=102ma。  R_sense >1欧姆、不再有 IPEAK。

    谢谢。

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    由于我最近开始支持此产品、请允许我有更多时间更好地了解此器件的8引脚配置、我将在星期四为您提供更新。

     

    同时、我已在 参数选择器工具中输入您的组件值、请验证匹配客户应用的电池。 根据这些值、允许的范围:57m Ω< R_sense < 1.721 Ω

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    查看之前的 E2E 主题后、我有另一个建议- https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/558259/drv110-current-control-issue

    尝试在 SENSE 引脚上添加 RC 滤波器、就像 EVM 设计中使用的那样、您可能需要增加100pF 电容器值、以便在客户设计中使用。 请告诉我这是否有效!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    客户尝试在 SENSE 引脚上添加 RC 滤波器、 但 问题仍未解决。  

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否有针对这种情况的其他建议?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    是的、您能否提供有关尝试使用的电容器值的更多信息? 我看到、在前面提到的情况中、用户在实现正常功能之前将值增加到220pF。

    如果这仍然不起作用、我建议进一步降低 R_sense 值、直到实现所需的功能(最小0.057 Ω)。

    如果此问题仍然存在、我将在下周三尝试在实验室中重复此操作。

    让我知道事情进展如何!

    好的、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    文档中的电容值与 Ihold 无关、而客户对电容测试没有太大的要求。  理论上可实现227mA 电流吗?  在这方面是否进行过任何实验?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否有上述问题的建议?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    我对假期延误表示歉意。

    我们正在努力获取一个设置、以便为您评估8引脚配置、并在明天进行更新。

    关于电容值,请参见数据表的第16页:

    请注意、这些 RC 值是基于默认应用的典型值、根据需要进行调整可能会有所帮助。 您是否能够提供 EN、I_MORAIN 和 V_IN 的景图?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我想通知您、8引脚设置将在下周二准备就绪、同时您也可以随时提供示波器捕获、以便我们可以解决此问题。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢你的帮助。 我已请求客户提供。 他分享后、我将尽快向您转发。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我有一个准备复制此设置的设置。 如果您能够提供有关 EN 引脚和 VCC 电压值的具体操作的见解、那将非常有帮助。 Coil+是否与 V_IN 共享相同的源?

    此外、 这种实际电流测量是通过 Spice 仿真收集的、还是这种硬件设置的反映?

    谢谢、
    Kevin