大家好、
DRV110PWR 的驱动场效应管、输出 Ihold 非常小、无法达到预期的计算值。 实际电流仅为100mA。
谢谢、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Annie:
感谢您提出有关 DRV110的问题。
我看到您使用的是8引脚封装、我的初始建议是使用14引脚封装、因为您可以通过 I_HOLD 实现更多控制。 由于8引脚型号中的 HOLD 引脚未向外键合、因此 HOLD 基准使用50mV 的内部 V_REF 设置。
此外、您的 R_sense 值非常小、我的担心是、您将在应用中遇到寄生电阻、从而增加预期的 R_sense。 这可能是您的 I_HOLD 读数小于计算得出的227mA 的原因
您能否在 V_sense 上共享电压读数? 如果该值小于30mV、您将无法获得可靠运行。 一个建议是在 V_SENSE 上包含一个小电容器以稳定读数。
请告诉我这是否有帮助!
此致、
Kevin
尊敬的 Annie:
由于我最近开始支持此产品、请允许我有更多时间更好地了解此器件的8引脚配置、我将在星期四为您提供更新。
同时、我已在 参数选择器工具中输入您的组件值、请验证匹配客户应用的电池。 根据这些值、允许的范围:57m Ω< R_sense < 1.721 Ω
谢谢、
Kevin
尊敬的 Annie:
查看之前的 E2E 主题后、我有另一个建议- https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/558259/drv110-current-control-issue
尝试在 SENSE 引脚上添加 RC 滤波器、就像 EVM 设计中使用的那样、您可能需要增加100pF 电容器值、以便在客户设计中使用。 请告诉我这是否有效!